This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:应用程序问题

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930281/pca9306-application-problem

器件型号:PCA9306

PCA9306是否可用于 MDC/MDIO? 在这个问题上需要考虑什么。(PCA9306用于 MDC/MDIO 电平转换:1V8<->3V3、MDC 最大频率为12MHz。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yadong、

    是的、通常此器件可用于 MDIO 转换。  需要记住的是、PCA9306仅设计用于导通"低"电平(并阻止高电平、以便将其上拉至器件两侧的独立电压)、 因此、即使 MDC 线路通常是来自主机器件的推挽输出、PCA9306仍需要外设侧的上拉电阻。  需要适当调整上拉电阻器的大小、使其足够小、能够快速克服应用的寄生容性负载(以便低到高的转换速度足以满足所选的信令速率) 但不会太小、以至于它们会阻止总线上的器件达到所需的低电平输出电压("VOL")。

    您可以在此处找到有关此应用中需要考虑的因素的更详细说明:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/584378

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大