This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:一个 USB 3.0主机连接多个 USB 2.0器件和一个 USB 3.0器件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8042A, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928949/tusb4041i-one-usb-3-0-host-to-interface-multiple-usb-2-0-device-and-one-usb-3-0-device

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB8042ATUSB8020B

大家好、

   我的客户正在考虑在其设计中使用 TUSB4041I。

   简化框图如下所示。

   SOC 只有一台 USB 3.0主机、他们希望使用我们的2.0高速集线器连接到多个 USB 2.0设备和一个 USB 3.0设备。

   他们只是想知道这种配置是否可行?

   

   如果不是、您是否愿意向他们推荐其他解决方案?

谢谢

此致

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    在电气方面、此方框图可行、但 USB 规范要求 USB 3.0器件连接到同一端口上的 USB 3.0和 USB 2.0线路。

    客户是否会考虑使用 USB 3.0集线器、如 TUSB8020B (2端口) 或 TUSB8042A (4端口)?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

      感谢您的评论。

       建议客户查看 TUSB8042A。

    此致、

    Edward