This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:有关 LM3489输出电容器的问题!

Guru**** 2895750 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930067/tps65987djevm-questions-about-lm3489-output-capacitor

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:LM3489

大家好、

我的客户设计了便携式监视器应用、并希望减小 LM3489输出大容量电容值和尺寸 受限的材料。

根据 EVM 板的设计,有2个47µF μ F 钽电容器35V。

那么、客户能否将输出电容器更改为2pcs 22uF 陶瓷电容器25V? 系统额定功率低于60W

或者、还请建议合适的大容量电容器设计?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我建议您联系 LM3489 团队讨论此主题。 应用原理图中的输出电容值(图25。 100 μ F。  

    谢谢
    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajith、

    是的、我可以向 LM3489 AE 咨询这个问题。

    但对于 USB PD 的要求LM3489的输出电容是否存在任何限制? 这就是我想知道的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    22 μ F 的2件套件很好。

    谢谢

    普拉吉斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    22 μ F 的2件套件很好。  

    谢谢
    普拉吉斯