This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:是否可以使用 TCA9157/TC9803、VCC 位于两侧(VCCa = VCCb)

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930158/tca9517-is-it-possible-to-use-tca9157-tc9803-with-vcc-on-both-side-the-same-vcca-vccb

器件型号:TCA9517

你好

我们将开始设计、并希望将 TCA 9517 (或 TCA 9803)作为 I2C 总线的电平转换器。

在其中一个用例中、我们将具有 VCC1 = 3.3V 和 VCC2 = 1.8V

在其他用例中、我们将使 VCC1=VCC2=3.3V (系统将在两个 CAES 之间进行完全复位)

甚至可能存在 VCC1=VCC2=1.8V 的情况

我有两个问题:  

1.在两侧都具有相同 VCC 的情况下使用换挡器是否正常

2.在这种情况下、主器件(时钟信号的方向)可以位于两侧吗?

谢谢

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TCA9517运行期间、VCCA 不得大于 VCCB、VCCB 必须至少为2.7V

    TCA980x 没有这些限制。

    μ I²C 信号是双向的;在电气层面上、哪种器件是主器件还是从器件都无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢你的答复

    VCCA 不能大于 VCCB,>>是否可以相同? (只要两者都大于2.7)例如 VCCa = VCCb = 3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你的帮助

    谢谢

    吉尔