大家好
我使用 TPS65981和 TUSB1046系统作为 DisplayPort 交替模式源、并且遇到了一个异常问题。 我能够在显示器上获得一些输出视频、但它播放大约5秒左右、然后显示器进入睡眠模式、表示没有 DisplayPort 信号、然后在半分钟左右后唤醒大约5秒。 当然、问题可能出在本机 DisplayPort 源、但在非常相似的设置(几乎完全相同)中、我没有遇到问题、即在没有任何干预硬件的情况下通过本机 DisplayPort 连接器输出。
我认为问题可能是由以下因素之一引起的:
- 我们的 TPS65981在设计时设置为 USB 接收器、无法提供电源。 为了解决此问题、我们通过台式电源将5V 电压驱动到 USB-C 连接器。 它会给我一些错误中断(器件不兼容和与电源相关的问题)。
- 我们的 TUSB1046主要针对2条 DP 信道+ 1条 USB SS 对进行设置、但我使用的 USB-C 集线器具有仅支持引脚配置 C 的 DisplayPort 输出。我知道 DisplayPort 规范中仅需要使用1或2条信道运行、 但我想知道 TUSB 是否会出现问题、因为2个较低的 DispayPort 通道输入连接是悬空的、引脚配置 C 指定了4个 DP 通道。
- 为简单起见、我将 TUSB 上的 CTL1和 CTL0输入分别固定为1和0 (4/0 DP/USB、带或不带翻转)。
此设置中是否有任何可能阻止 DisplayPort 可靠工作的东西?
谢谢!