This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:端接电阻在哪里靠近 IC 或靠近连接器?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929892/dp83848c-where-to-place-the-termination-resistor-near-ic-or-near-connector

器件型号:DP83848C

你(们)好  

我是否可以就 将端接电阻器放置在 IC 附近或靠近连接器的位置提出建议?

在我们的应用中 、布局布线中的连接器和 IC 距离为100cm。 您认为它会有问题吗? 谢谢!