请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867E 主题中讨论的其他器件:DP83869HM、 DP83867IR
大家好、
我的客户有一个以1G 数据速率生成10G-KR 接口的器件。 他希望将此接口连接到运行1000BASE-T 的 RJ45 大多数1G PHY 在 MAC 侧使用 RGMII。 10G-KR 接口和1000BASE-T RJ45之间使用的最佳解决方案是什么?
提前感谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.