This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929679/tps65988-tps65988-questions

器件型号:TPS65988

您好!

我有一位客户希望将 TPS65988用作2端口电源、但我有以下问题:

1.是否可以将 TPS65988配置为不打开 FET、除非 USB 电源能够提供一定的最小电流? (例如、5V 时为1.5A)

2.该器件是否可以从多个电源供电?发生这种情况时、TPS65988是否会阻止电流回流?
3.当 TPS65988从一个 USB 端口切换到另一个 USB 端口以获取电源时、电路板是否存在瞬时功率下降?
4.只有在主 USB 端口没有足够电流的情况下,才可以使用首选 USB 端口供电吗? (最重要的取决于3的答案)

此致、
Matt