This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550:端口到内核版本4.9

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929995/tcan4550-tcan4550-port-to-kernel-version-4-9

器件型号:TCAN4550

大家好、

我需要将 TCAN4550 Linux 驱动程序反向移植到内核版本4.9

我能够从 git 获取驱动程序、但这一个用于内核版本5.8

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/drivers/net/can/m_can

该驱动程序是否适用于以前的版本、或者我是否必须手动移植它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehali、

    遗憾的是、该驱动程序是在内核版本5.4中引入的、需要手动完成对早期版本的回退。

    此致、
    最大