This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS250:如何选择 HDMI 2:1 MUX?

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS250, TFP401A, DS90C387A, HD3SS215, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929745/tmds250-how-to-select-an-hdmi-2-1-mux

器件型号:TMDS250
主题中讨论的其他器件: TFP401ADS90C387AHD3SS215TS3DV642

你(们)好

如何选择 HDMI 2:1多路复用器?

规格:

  • 1920×1080@60Hz
  • 24位彩色
  • 两个输入和一个输出

根据带宽计算器、带宽为1.49Gbps。

TMDS250 (2.5Gbps 2选1 DVI/HDMI 开关)似乎可以满足带宽要求、但数据表显示它仅支持1080p 的12位色深。 原因是什么?

我还想知道您是否可以为此应用推荐合适的多路复用器。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/929220

    此问题与此帖子有关。

    要求:

    输入:2个 HDMI 源(从两个中选择一个)

    输出:单通道 LVDS 输出

    可能的解决方案:

    2个 HDMI 源--> 多路复用 器--> RX --> TX --- > LVDS 输出

    多路复用器:2:1 HDMI 多路复用器(哪个器件是最佳选择?)

    RX:TFP401A

    TX:DS90C387A

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用 HD3SS215或 TS3DV642、这两款器件应该有足够的带宽来支持这个特定的分辨率。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我不确定应用是否需要这种足够的带宽。 可以给我更多的评论吗?  

    此外、"HDMI 和显示端口信号包含四个低压差分信号(LVDS)对、用于红色、绿色、蓝色(RGB)视频。"  HDMI 是 LVDS 输出格式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS250可支持1920×1080@60Hz 分辨率和24位颜色。 如果客户需要转换到高分辨率、建议使用 HD3SS215或 TS3DV642。

    谢谢

    David