This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5147M1:最大 DATACLK 输出频率和内部 PLL 详细信息

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5147M1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928632/tvp5147m1-maximum-dataclk-output-frequency-and-internal-pll-details

器件型号:TVP5147M1

您好!

我使用的是更新后的定制板、它使用 TVP5147M1来接收 NTSC 和 PAL、并将解码后的并行视频总线发送到 FPGA、该接口工作正常。  由其他人设计的此板的先前版本也具有 TVP5147M1、能够接收具有103.125MHz 像素时钟的第三种视频格式。  数据表显示了18.5ns 的典型 DATACLK 高电平和低电平时间、但没有提到最小值、并且我没有足够的有关 PLL 使用情况的详细信息来确定 TVP5147M1是否能够支持像素时钟的高电平。  您能告诉我该部件是否支持如此高的像素时钟频率、以及有关用于生成 DATACLK 的内部 PLL 的更多详细信息吗?  频率范围、分辨率、分频器等?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们无法支持有关 TVP 系列器件的任何查询。

    产品文件夹中已经提到了这一点

    https://www.ti.com/product/TVP5147M1

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯