This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H-Q1:总线故障保护

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929785/tcan1042h-q1-bus-fault-protection

器件型号:TCAN1042H-Q1

您好!

  总线故障保护: ±70V (H 型号)其持续或瞬态?

Jebin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jebin、

    这是直流(连续)电压规格。

    此致、
    最大