This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:无极性运行

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000, THVD8000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929114/thvd8000-polarity-free-operation

器件型号:THVD8000

尊敬的团队:  

客户正在考虑在其应用中设计 THVD8000。  

目前、客户正在使用2个 THVD8000EVM 测试无极性运行。 但在第二个设置(A 到 B、B 到 A)下、通信失败。  

如数据表所述、我认为反转极性不会导致通信失败。 请告诉我您对沟通失败原因的看法。 是否有任何 EVM 设置选项可反转极性?

  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    此功能已在测试中验证。 数据速率、载波频率和距离是多少? 您能否捕获两种情况的波形以查看差异? 可能的解释是、应用接近器件运行的限制。 例如、每个 OOK 位中的时钟小于 5、或者电缆的衰减很严重。

    此致、

    Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、  

    请参阅以下内容

    距离:20厘米,电缆:AWG24

    -载波频率:125KHz,数据速率:超过38400 =>通信失败,低于38400 =>通信成功   

    -高载波频率=>在任何数据速率下都没有问题。  

    目标距离:300米、载波频率、数据速率和电缆类型尚未固定。  

    您能否推荐载波频率、数据速率和电缆类型、以便在无极性运行的情况下实现300米距离的通信。

    谢谢你。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    如果目标数据速率为38400bps (~20kHz 时钟)、我建议您选择200kHz 或更高的载波频率。 根据我们的实验室数据、高达500kHz 的载波频率可用于300m AWG24电缆。 BTW、电缆选择主要 取决于 电力输送功能。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、  

    感谢您的宝贵意见。  

    根据您的建议、我们很快将测试长达300米的距离、我将再次与您联系、并提供测试结果。  

    谢谢你。