This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929597/tca9617b-tca9617b

器件型号:TCA9617B

我需要 I2C 电压转换器缓冲器在以下条件下工作:

FPGA (主器件)端: 3.3V 或2.5V。

从侧:1.8V 或2.5V 或3.3V 或5V。 一次只能有一个。

频率:100kHz、400kHz 或1MHz。

我将控制从器件侧的时钟和电压、并选择其中一个

上述时钟和电压。

我 一次只有一个从器件。

我很高兴能就如何选择上拉电阻器提出任何建议。 它们应该是820欧姆吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、

    我们只有一个支持1Mz 的 I2C 缓冲器、因此这里没有太多选项。 如果您希望支持所有这些电压、则可能需要设置两个并联的 TCA9617B、并在使用另一个时禁用其中一个。 此处需要遵循的规则是 VccB 应大于或等于 VccA、同时仍满足 Vcc 限制。

    对于上拉电阻器、我们需要知道两侧的预期总线电容。 假设这是板载通信设置是否安全、或者您是否打算使用电线连接到另一个板?

    -Bobby