This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929584/tca9617b-tca9617b

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件: TCA9517

您好!

我有一个有关如何使用 I2C TCA9617B 电压转换器的问题。

我需要将从侧连接到1.8V 至5V 的 VCC。

由于 VCCB 侧提供2.2V 至5V 电压、我的问题是:

我是否可以将 VCCB 侧连接到主器件、将 VCCA 侧连接到从器件。

我一次只有一个从属设备、它可以处理不同的卷带。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Emil、

    主器件侧的电压是多少?

    为什么选择 TCA9617B? (您是否需要1MHz 支持、或者支持400kHz 的 TCA9517是否可以?)

    TCA9617B 具有电压规则、该规则规定 B 侧的状态应始终大于或等于 A 侧。 TCA9517没有此限制、因此我想知道如果您不需要1MHz 支持、那么我们可以使用 TCA9517。

    -Bobby