This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:检查 PCA9545A 在右侧上电早于左侧上电时的风险

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929452/pca9545a-check-pca9545a-risks-if-right-side-power-up-earlier-than-left-side

器件型号:PCA9545A

你(们)好

我的客户现在正在使用 PCA9545。 VCC 为 P3V3。  上游侧 i2c 上拉至 P3V3。  下游端 i2c 上拉至 P3V3_STBY。 P3V3_STBY 的供电 时间早于 P3V3、是否存在风险? 我 认为这是可以的。 可能需要您仔细检查。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    "P3V3_STBY 的供电 时间早于 P3V3、这里是否存在风险?"

    没关系。

    您能否告诉我复位引脚是如何偏置的? 当 Vcc 未上电时、我们不允许 RESET 引脚高于 Vcc、因此您应仔细检查此情况。

    -Bobby