This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:应用

Guru**** 2524480 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928408/ds80pci800-application

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件: DS80PCI810

大家好、

我的客户项目采用刀片式主板+背板+设备卡架构。 由于 PCB 布线较长、客户在主板侧使用两个 ds80pci800、但在器件卡侧不使用 PCIe 中继器。 此方案是否可行?

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    不建议级联 DS80PCI800器件。  理想情况下、将单个 DS80PCI800放置在更靠近主机和端点 Rx 输入的位置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢你的答复。

    很抱歉、我没有清楚地描述它。 它不用于级联、但 TX 和 Rx 上的 DS80PCI800位于主板侧。 此应用程序是否有问题?

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lee,

    很抱歉再次打扰你。

    我的客户的主要问题是芯片不能放置在 背板和设备卡之间、只能放置在主板侧。

    TX 和 Rx 上的 DS80PCI800放置在主板侧。 这是否有效?

    DS80PCI810具有更好的线性度,是否更好地使用它?  或者是否有更好的建议

    此致、
    罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我更喜欢使用 DS80PCI810。  线性度肯定会更好。  这种改进可实现更优的链路训练结果。 对于将 DS80PCI8xx 放置在靠近系统组件 Tx 引脚的应用尤其如此。

    幸运的是、PCI800和 PCI810具有引脚兼容性、因此易于切换。

    此致、

    Lee