This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:是否需要将两端 CPU 配置为10GBASE-KR 模式、以便使 DS100KR800的链路正常

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929426/ds100kr800-whether-it-need-two-sides-cpus-to-be-configured-to-10gbase-kr-mode-to-make-the-link-to-be-ok-with-ds100kr800

器件型号:DS100KR800

大家好、

我的客户 现在使用的是 DS100KR800、方框图如下。 双面 CPU 可以支持 KR 模式。  它是否需要将两侧 CPU  配置为 10GBASE-KR 模式、以使链路正常。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    除了 CPU 和 KR800、还有第四个块。 请告诉我们该部件是什么。 您知道这是限幅器件还是线性器件吗?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请检查以确保 KR800输入和输出上的链路是交流耦合的

    此致、

    Lee