This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3238E:当 IC 未通电(VCC=0)时、我们能否在 RINx 引脚(RS232线路数据输入)上应用 RS232电平。

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3238E, MAX3238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929542/max3238e-could-we-apply-a-rs232-level-on-rinx-pin-rs232-line-data-input-when-the-ic-is-not-powered-vcc-0

器件型号:MAX3238E
主题中讨论的其他器件: MAX3238

您好!

在新项目中、我想使用 MAX3238E IC。  在特定情况下、MAX3238E 未通电、而 RS232信号存在(由 RS232外设施加)。

我有2个问题:

-当 MAX3238 IC 未通电(VCC=0)时、我们能否在 RINx 引脚(RS232线路数据输入)上应用 RS232电平。
-如果允许、 当 Vcc=0V 时、RINx 引脚的输入阻抗是多少?

此致。

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sylvain、

    是的、当 Vcc=0V 时、您可以向输入 RINx 引脚施加电压。 根据 RS232的标准、引脚内部有一个5k Ω 下拉电阻器。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao