This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:差分阻抗

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929648/sn65hvd33-differential-impedance

器件型号:SN65HVD33

您好!

如果将芯片用作 RS422驱动器、则假设布线(A、B、Y、Z)的差分阻抗为100欧姆是否正确?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsg、

    我可能会误解您的问题、但布线的差分阻抗将取决于其几何形状(宽度、到参考平面的距离等)和介电材料属性、并且与所使用的收发器无关。  不过、正确的做法是、RS-422信号通常通过100欧姆电缆发送、并在另一个接收器处通过100欧姆端接。  因此、如果在 RS-422应用中使用 SN65HVD33、则可能会看到100欧姆的差分输出负载。

    最大