This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1208:LMH1208实现方案利用差动输出

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929628/lmh1208-lmh1208-implementation-making-use-of-differential-output

器件型号:LMH1208

我已经看到过 SDI 接口的许多应用、我了解了通过单根同轴电缆传输数据并以电容方式将另一个输出端接至75欧姆的终端方案。  然后在接收器上完成同样的操作。

但是、是否有人建议差动驱动器和接收器差动使用?   或者、我们是否真正称其为具有反相输出的单端系统、真正的差动驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我相信、当您指的是差分驱动器/接收器时、您指的是75欧姆侧与100欧姆接口。 因此、从技术上讲、您可以在差分模式下使用 SDI 器件、但是介质中的偏差管理和不同的损耗特性会使介质自适应均衡变得复杂且难以管理。 此外、请注意、由于这是这些器件的主要应用和唯一应用、因此这些器件已被表征为单端75欧姆模式。

    此致、Nasser