This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS880:需要公式或图来针对不同的 Rlimiting 电阻值和负载电流设置功率耗散值

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928993/sn65hvs880-need-formula-or-graph-to-have-power-dissipation-values-for-different-rlimiting-resistor-values-and-load-currents

器件型号:SN65HVS880

如何计算不同 RLIM 值的器件功耗?。 数据表中最坏情况下的功耗为2591mW、这要高得多。 是否有任何方法可以通过增加 RLIM 和负载电流来减少这种情况

在我的电路中、RLIM 为64.2kOhm、将输入电流限制为1.4mA。 在这种情况下,设备的功率损耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowri、

    由于器件的复杂性以及测量器件时涉及的所有因素、我们没有用于计算最大功率的公开公式。

    不过、我可以解释功率损耗的估算过程。 该器件功耗的主要因素是输入通道上的输入电阻、通过 RLIM 电阻器的功耗、负载电阻以及最后的电源电流。  

    RLIM 的功率损耗:P_LOASE_RLIM =(1.25V^2)/R_lim。

    输入引脚上的最大功率损耗:P_LOW_IPX =(I_LIM * V_IPX (max))-(V_Rex * I_LIM)。 V_Rex 是连接到 Rex 引脚的 LED I_LIM 处的正向电压。 如果这个引脚接地、V_REx = 0V。  

    稳压器的近似功率特性如下:VIN * I_IN = V_OUT * I_OUT - P_LOSS;I_OUT = I_IN 和 P_LOSS = I_IN *(V_IN - Vout)。 增大负载电阻有助于降低功率损耗。  

    这些方程不会为您提供确切的数字、但它将使您更接近了解此器件的潜在功率预算。 更高的工作温度和电源电流也会影响功率耗散。  

    如果您可以给出工作温度、V24输入电压以及 IPX 引脚上预期的最大输入电压、我可以看到我能否更详细地估算功耗。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的快速回复和详细解释。 根据要求、我附上了草稿电路供您参考。  

    初始工作环境温度为40°C、在运行条件下、由于周围其他组件的散热、将增加到60°C。  

    请向我们提供所提供条件下的热耗散。

    此致、

    Gowri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    所有 DI 均连接至24VDC 电源。

    此致、

    Gowri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gowri、

    感谢详细的后续行动。 我可以为您提供估算的功率损耗、但有相当多的非线性器件、因此它更像是一个 Ballpark 范围、而不是绝对值。

    P_LOW_RLIM = 1.25^2/63.4k = 24.645uW  

    P_LOW_IPX =(24V - 1.4mA * 1.21k)* 1.4mA = 31.228mW  

    P_LOW_SUPPLY = (24 -5)*(Iout + Isupply)= 19 *(8.7mA)= 165.3mW - 8.7mA 是最坏情况下的电源电流、设置与您的系统类似

    系统的近似最大 P_Loss = P_LOW_RLIM + P_LOW_IPX * 8 + P_LOW_SUPPLY ~ 415.15mW 将是我对最大功率损耗的粗略估算。 IPX 输入之前的电阻器有助于降低器件的功率损耗以及较低的电流限制。 由于稳压器没有负载、因此不会通过稳压器消耗过多功率、因为它效率不是很高。  

    此致、

    Parker Dodson