This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:用于负载突降

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929441/tic12400-q1-for-load-dump

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、

我只想检查 TIC12400-Q1是否能够在  24V 电源系统中的400ms 负载突降条件下支持58V? 请提供反馈吗?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    遗憾的是、该器件针对12V 电池系统进行了优化、开关输入可承受高达40V 的负载突降。 外部电路必须防止较大的负载突降、例如 TVS 二极管。

    最棒的

    Parker Dodson