This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043-Q1:INH=Low 时的状态是什么?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1043-Q1, TCAN1042-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929588/tcan1043-q1-what-is-the-state-when-inh-low

器件型号:TCAN1043-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1043TCAN1042-Q1

 大家好。

 我的一位客户正在尝试为其下一个产品评估 TCAN1043-Q1。

 他们有几个问题、如下所示。 请给我回复。

问题1. 在 TCAN1043数据表(SLLSEV0D)的第33页上、

 我们可以看到"INH 引脚在正常、静音、进入睡眠和待机模式下为高电平。 处于睡眠模式时、它为低电平。"

 这句话中的"它是低电平"是指高阻态还是真正的低电平? 因为 我们在 第19页的10.2功能方框图中看不到任何 MOSFET 将 INH 拉低。  

 问题2. 不使用 INH 引脚时如何处理 INH 引脚? 可以将 INH 保持断开吗? 还是最好连接到 VSUP?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya-San、

    INH 输出永远不会被器件驱动为低电平。  它可通过上拉 FET (即在待机、静音、正常或进入睡眠模式)拉至 VSUP、或变为高阻态(在睡眠模式)。  通常在该网络上放置一个弱下拉电阻、以确保当 INH 为高阻态时电压衰减至0V;常用值为100kOhm。  (如果 INH 连接到电源稳压器的使能控制、稳压器内部通常会包含一些下拉电阻或电流源。)

    如果未使用 INH、最好将其保持断开状态。  将其连接到 VSUP 通常也不会出现问题、但这不是必需的、最终可能会使其承受实际系统中电池线路上可能出现的瞬态过压。

    如果应用中不需要 INH、则可以考虑使用更简单的8引脚收发器、例如 TCAN1042-Q1。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Max:

     非常感谢您的快速回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。