This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:ADC 如何用于此 IC?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928420/dp83822hf-how-adc-works-for-this-ic

器件型号:DP83822HF

我们遇到了一些噪声问题、即通常报告的 CRC 误差、甚至在伺服电机电流成为直流汇流条接地和 DP83822HF 接地之间的 big.no 隔离时断开。

因此、我怀疑 ADC 采样可能会有错误的采样、令人不安、我想知道 ADC 如何为该 IC 工作、其中 ADC 的电源来自哪个 ADC,是否有任何 ADC 滤波器?

您是否对此问题的其他原因有意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Longfei、

    您能否提供有关您看到的噪声问题的更多详细信息? 上面的方框图是 PHY 中数字逻辑的简化版本、以太网对和 ADC 之间有很多信号调节和滤波块。  

    您所描述的通常是由于系统的 EMI/EMC 性能。 您能否提供原理图信息并描述 DP83822数据表中是否遵循了 MDI 布局指南?

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现这是 TX RX 信号问题,EMC 从耦合到这些迹线中,谢谢。