This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC182:SN65LBC182DR 和 SN65LBC182CDR 之间的差异

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928398/sn65lbc182-difference-between-sn65lbc182dr-and-sn65lbc182cdr

器件型号:SN65LBC182

您好、TI 专家

SN65LBC182DR 和 SN65LBC182CDR 之间有何区别?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我将向您发送一封电子邮件、以便我们可以离线讨论器件差异。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    请发送电子邮件至 2851606020@qq.com

    谢谢你。