This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:占空比以百分比表示?

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929292/sn65ept21-duty-cycle-in-terms-of-percent

器件型号:SN65EPT21

团队、

对于 SN65EPT21D、是否有以百分比表示的占空比规格?  数据表仅显示占空比偏斜? 客户询问  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没有以百分比表示的规格、但测试条件是使用占空比为50%的输入时钟源。

    此致、

    I.K.