This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042A, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928702/tusb8041-tusb8041

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A、 TUSB8042

大家好、TUSB8041专家、

是否有任何工具可通过 USB A 或 USB C 访问 TUSB8041并对器件进行调优?

这是因为我的客户(Samsung)正在 Windows Tablet 项目中对设备进行审核、他们似乎需要开发此功能。

请查看、让我获取您对此的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    TUSB8041没有活动调优应用程序、Samsung 希望调整哪些参数?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN

    感谢您的快速响应。

    客户的要求是调试或更改器件内部所需的任何寄存器。

    因此、最好的选择是通过 A 型或 C 型提供用于这些目的的任何方法、而不会发生任何 H/W 变化。

    如果上述选项不可用、您能让我获得建议、让我知道他们如何对任何调试或更改寄存器执行操作?

    请查看、让我获取您对此的建议。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    TUSB8041是一款基于状态机的设计、只需极少的配置。  许多客户使用默认选项来实现它。  可通过 SMBus 主机或 I2C EEPROM 进行寄存器配置。  I2C EEPROM 可通过 USB 进行更新、但加载和卸载需要特殊的驱动程序和工具。  我建议客户使用预期的引脚配置选项设计 TUSB8041、并在需要更改其他设置的情况下为和 I2C EEPROM 添加填充选项。  请注意、如果 USB-IF 合规性是一项要求、则应使用 TUSB8042A、这是与 TUSB8041引脚兼容的最新4端口 USB 3.0集线器。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN

    感谢您的指导。

    此外、I2C 从设备工作的功能也是一件好事。

    它是否支持 TUSB8042上的 I2C 从设备? 还是仅主设备? 这是因为在阅读 TUSB8042的数据表时、我有点困惑、它是支持 I2C 和 SMBus 从设备、还是仅支持 I2C 主设备、仅支持 SMBus 从设备。

    请查看、让我获取您对此的建议。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    当集线器配置为 SMBus 模式(SMBUSz = 0)时、集线器可作为 SMBus/I2C 从设备进行访问。  当集线器配置为 I2C 模式(SMBUSz = 1)时、集线器可以作为 I2C 主设备访问外部 EEPROM。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN

    感谢您的快速建议。

    如果有任何进一步的问题、我会再给您回复。

    谢谢、致以诚挚的问候

    Yun 比利