This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:用于 USB2.0 VBUS ESD 保护

Guru**** 2928210 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929045/esds314-applied-for-usb2-0-vbus-esd-protection

器件型号:ESDS314

尊敬的团队:

   我的客户使用 ESDS314来保护 USB 2.0接口(包括 VBUS)免受 ESD 的影响。

   它们遇到了在插入 USB 主机时器件经常烧坏的问题。

   只需确保 ESDS314适用于 VBUS ESD 保护?

   还是仅用于数据线路?

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    欢迎使用 E2E!

    只要直流电压不超过 ESDS314的击穿电压(最小4.5V)、ESD314应该保护连接到器件 IO 引脚的任何线路。

    为了帮助解决应用中的问题、我有几个问题:

    • 只需确认 ESDS314是否正在燃烧电路板上的其他东西是正确的?
    • 测试了多少个器件、烧坏了多少个器件?(即故障率)
    • VBUS 的工作电压范围是多少?
    • 插入 USB 主机时、瞬态电压超过击穿电压的时间要长于 ESDS314额定的 ESD 和浪涌保护测试?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

      感谢您的回复。

      我尝试在下面回答您的问题。

    • 只需确认 ESDS314是否正在燃烧电路板上的其他东西是正确的?

           ->是的、只有 ESDS314正在被烧毁。

    • 测试了多少个器件、烧坏了多少个器件?(即故障率)

           ->有10个器件已经过测试、其中5个已烧坏。

    • VBUS 的工作电压范围是多少?

           -> 5V、只需认为是器件烧坏的主要原因。

    • 插入 USB 主机时、瞬态电压超过击穿电压的时间要长于 ESDS314额定的 ESD 和浪涌保护测试?

           ->需要在不久的将来捕获。

    谢谢

    此致、

    Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    在5V 时、ESDS314处于边缘、或者由于器件变化而通过了击穿电压。 ESDS314的工作电压为3.6V、我不建议在正常运行期间超过这个电压。

    如果客户能够接受较低的 ESD 和浪涌额定值、则可以在此处放置的 P2P 器件是 TPD4E1U06DBVR。 该器件的工作电压范围高达5.5V、因此能够支持数据信号和 VBUS。

    如果有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles