This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:关于使用 THVD8000时的最大节点数。

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928584/thvd8000-concerning-the-maximal-number-of-node-when-using-thvd8000

器件型号:THVD8000

大家好!

首先、我想说 THVD8000是我们的伟大礼物!

我们的团队正在开发一种数据总线无极性电源解决方案、使用标准 RS485收发器和可精确执行 OOK 调制/解调的外部电路。

然后是 THVD8000!! 就像一个奇迹!  

我们希望在许多应用中部署 THVD8000、以取代传统的 RS485总线和类似 SLC 的总线。

但是、我们对总线上的最大节点数有一些疑问。  

我知道以下文档:

数据表: https://www.ti.com/lit/gpn/thvd8000 

设计指南: https://www.ti.com/lit/pdf/slla496 

和 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/sllu140 

================================================================================================

根据 DS 或 UG (也作为标准 RS485)、假设我们使用的是120欧姆端接、则剩余的总线负载必须大于375欧姆。

请参阅 DS 中的图4、或者简单地通过计算、如果我们选择1MHz 的载波频率、并且所需的节点数为200、那么 电感器将为12mH!  

(或更精确地说,375Ohm * 200/(2PI*1MHz)= 11.9mH)

例如、电感器的这种尺寸似乎没有希望  

Bourns RLB 系列电感器: https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/rlb.pdf 

RLB1314-103KL 具有10mH、但 SRF 仅为0.53MHz、在1MHz 频率下运行时、其电感会显著降低。

如果我们将载波频率最大化到5MHz、同样的问题也会出现:

尽管电感器尺寸可以缩小到2.4mH、但获得具有该电感并具有足够 SRF 的电感器似乎更加困难。

我们的目标是达到最大节点数、最高可达150个!

我正在思考...

如果我们通过消除端接电阻器来降低电感器的总线负载要求、情况会怎样?

假设我们将总线保持为非端接、然后在1MHz 载波频率、200个单位时、电感将为54Ohm * 200 /(2PI*1MHz)=1.7mH。

同样、对于具有200个单元的5MHz 载波频率、为340uH。 在选择电感器时、该电感看起来很有前景、对吧?

但这里是信号完整性问题、主要是反射问题。  

我从未设计过未端接的 RS485、这对我来说是不可预测的。  

但是、由于载波频率与单个数据位相比非常快、因此只要反射在一小段位时间内消失、它是否可行。  

我是否正确理解了这一点?

================================================================================================

扼要重述我的问题:

1.如果使用终端,则单位数最多为150。 选择一个巨大的电感器来完成 RS485供电是否不切实际?

2.如果不使用终端、我们是否可以对反射问题做任何处理? 只需降低数据速率、比如1:100还是1:1000?

================================================================================================

感谢大家阅读这篇文章、再次感谢大家为全球提供的所有出色产品!

Zt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZT、

    我很高兴看到您对该器件感兴趣。 您的应用中的数据速率、通信距离和功率(直流或交流)负载是多少? 您能否确认 多达150个节点之间需要电力输送? 请注意    、只有具有电力输送功能的节点才需要电感器。

    您计算的电感值是正确的。 然而,请注意 ,这一初步评估有点悲观。    节点的位置(电缆电阻)和其他 R/C 元件都可能影响电感 器的等效阻抗。 实际上、电感器值可能要小得多。 您可以在不使用端接的情况下选择较小的电感器。 您可以知道这是一个系统设计选择。 如果您选择 更高的载波频率、则电感值会更小、但在没有端接的情况下反射会更严重。   

     我建议您从点对点设置开始 、然后增加节点编号。 这样、您将 在   实现 更复杂的功能之前、检查具有可变距离、数据速率等的器件的基本功能。

    此致、

    Hao   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复!

    在我们的应用中、数据速率可能很低、

    1200至115200可以完成此工作。

    是的、所有节点都需要电源、因此 所有节点都需要电感器。

    Zt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZT、

    通信距离是多少? 另一个想法是、您可以降低375Ohm 的要求。 此负载值和1.5V VOD 继承自 RS485标准。 实际目标取决于应用。 同样、我建议从具有多种不同载波频率的点对点测试开始。 在每种情况下、您都将知道哪种电感器值是正确的。 我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao!

    最大电缆长度约为200m。  

    感谢您提醒我1.5Vod 规格、因为这在 RX 侧大于0.2V。

    我们将购买一对 EVM。

    再次感谢您的回复。

    Zt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZT、

    我在   应用手册中没有详细阐述的另一点是、需要在复域中计算并联 L 和 R 的阻抗。

    https://www.allaboutcircuits.com/textbook/alternating-current/chpt-3/parallel-resistor-inductor-circuits/

    如果您在评估中有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao!

    这是一个很棒的地方!

    在 DG 或 DS 中、计算结果表明、等效电感器的阻抗在载波频率下至少为375 Ω。

    但是、我们需要的是:60欧姆的并联阻抗和总等效电感器至少为54欧姆。

    例如、如果选择1MHz 载波频率、则实际上最小的饱和是大约20uH、而不是60uH。

    (60 Ω|| 20uH @ 1MHz、Z_PARALLEL = 1/sqrt (1/60^2 + 1/(2PI*1M*20U)^2)~= 54Ohm。

    我是否正确理解了这一点?

    此外、我注意到、一旦我们考虑了电缆电感、

    如果电缆长度足够长、则电缆电感似乎占主导地位。

    Zt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZT、

    是的,您的计算是正确的(比应用手册更准确)。 此外、您对电缆寄生电感的评论也是正确的。 遗憾的是、我们没有找到一种简单的方法来评估系统的电感(或整个阻抗)。 有时这些值是凭经验选择的。

    此致、

    Hao