This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:在什么条件下、发送驱动器和接收器使能时间为3uSec 及以上。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929017/sn65hvd75-transmit-driver-and-receiver-enable-times-3usec-and-above-under-what-conditions

器件型号:SN65HVD75

我使用的 SN65HVD75将 RENOT 和 DE 连接在一起。  在该规范中、它声称如果接收器已禁用、发送器通常需要3usec 才能启用、否则通常只需要10nSec。  我不理解对启用或禁用接收器的引用。  正如我说过的、我将 RENOT 和 DE 绑定在一起、因此我想接收器暂时被禁用。  在我的情况下、我是否需要担心3-7uSec 驱动程序启用时间 tpzh 和 tpzl?

同样、对于"接收器启用时间"、在将 RENOT 和 DE 连接在一起时、我是否需要担心3uSec 至8uSec 规格。

在什么情况下、接收器或发送驱动器的更长启用时间会发挥作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    不同规格背后的原因是、当发送器和接收器都被禁用时、器件会进入低功耗模式、从而关断大部分内部电路。  从该状态唤醒可能需要一些额外的时间、因为这些电路需要重新加电并稳定至其标称运行状态。  不过、当芯片只有一半被关断时、任何共享/"全局"电路都将保持激活状态、以便在发送和接收模式之间快速转换。

    进入关断模式需要/RE 处于高电平、DE 处于低电平一段时间。  很遗憾、我没有手头上的持续时间、但足够长的时间、只要/re 和 de 由公共线路控制、您就永远不会进入关断模式。  因此、更快的时序规格集将适用于您的应用。

    请告诉我这是否不清楚、或者您还有其他问题。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Max。

    我以为是这样、无法连接到低功耗模式、只是一个禁用的三态驱动情况、我出于某种原因不清楚。