This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:参数调整

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928501/ds110df111-parameter-adjustment

器件型号:DS110DF111

您好、先生、

我们的应用支持1.25 Gbps (1G SFP)和10.3125 Gbps (10G SFP+)。

有关寄存器设置的一些问题。

从数据表第21页(表9)可以看出 、默认数据速率为组0 = 1.25Gbps、组1 = 10.3125Gbps。 (我猜00意味着10.3125 Gbps,但大约01,10和11?)

2、也按照第22页(表13和14)、 计算 组0和 组1 寄存器0x60-0x64。 但该功能仍然无法正常工作。(下面的设置、任何错误请告知我)

(1.25Gbps 设置是 e2e 的差值、值0x60 =0x00、0x61 =0xB2、但为什么?)

3.您还能描述一下为什么寄存器 0x64 =0xFF 是9.8304Gbps 吗?

使用默认设置时。 1Gbps 链路不稳定、有时可能会获得1G 链路启动状态、但10G 始终无法正常工作、CDR 处于解锁状态...

BTW、我们应该为参数调整提供哪些数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面我对问题的输入。

    从数据表第21页(表9)可以看出 、默认数据速率为组0 = 1.25Gbps、组1 = 10.3125Gbps。 (我猜00意味着10.3125 Gbps,但大约01,10和11?)

    基于通道寄存器0x2F 值的标准速率请参阅下表。

    表。 基于标准的模式寄存器设置

    标准

    数据速率(Gbps)

    VCO 频率(GHz)

    分压器分压比

    寄存器0x2F 值(十六进制)

    以太网

    1.25、10.3125

    10.0、10.3125

    1、8

    0x06

    光纤通道

    2.125、4.25、8.5、10.51875

    8.5、10.51875

    1、2、4

    0x16

    InfiniBand

    2.5、5、10

    10.0

    1、2、4

    0x26

    SDH/SONET

    2.48832、9.95328

    9.5328

    1、4

    0x56

    方案1 a

    8.25.

    8.25.

    1

    0x76

    PROP1b

    8.5.

    8.5.

    1

    0x86

    因特拉肯2.

    10.3125.

    10.3125.

    1

    0xC6

    SFF-8431

    9.95328

    9.95328

    1

    0xD6

    2、也按照第22页(表13和14)、 计算 组0和 组1 寄存器0x60-0x64。 但该功能仍然无法正常工作。(下面的设置、任何错误请告知我)

    (1.25Gbps 设置是 e2e 的差值、值0x60 =0x00、0x61 =0xB2、但为什么?)

    您可以使用 TI SigCon Architect GUI CDR 选项卡针对给定的数据速率计算手动模式寄存器(0x60 - 0x64)值。   但是、我希望数据表表表表12中的值能够正常工作。

    https://www.ti.com/tool/SIGCONARCHITECT

    如果您要通过通道寄存器0x60至0x64将 CDR 设置为1.25Gbps 速率、我建议您执行以下操作。

    • 假设为全速率。 在1.25Gbps ( 全速率除以8)的情况下、速率为8 x 1.25G 或10Gbps。
    • 在这个假设下、得到的计算值如下:0x60 = 0x00、0x61 = 0xB2、0x64 = 0xFF

    3.您还能描述一下为什么寄存器 0x64 =0xFF 是9.8304Gbps 吗?

    • 0xFF 表示 PPM 容差设置为最大值

    使用默认设置时。 1Gbps 链路不稳定、有时可能会获得1G 链路启动状态、但10G 始终无法正常工作、CDR 处于解锁状态。 BTW、我们应该为参数调整提供哪些数据?

    • 10.3125Gbps PRBS 模式或1.25Gbps PRBS 模式正常  

    因此、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    1.如何生成 PRBS 模式? 由"SigCon Architect"工具提供?

    如果是、请同时提供 SOP。

    2.已附加设置。(它是默认设置)。  e2e.ti.com/.../default.cfg

    到目前为止

    3. 1G SFP 链路和 ping 功能正常,但在提供 PRBS 模式后可能仍需要微调参数。

    4. 10G SFP+只能获取链路信息,但 ping 功能失败,我们必须微调 参数。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、请参阅下面的输入内容。

    1. 如何生成 PRBS 模式? 由"SigCon Architect"工具提供? 如果是、请同时提供 SOP
      • SigCon Architect DS110DF111 GUI 配置文件可用于通过其"PRBS Generator"选项卡启用 PRBS 发生器。
      • 请参阅下面的例程、以启用来自重定时器编程指南的 PRBS 发生器(请参阅下面的链接)。 请注意、重定时器通道需要有效的基准输入信号来生成 PRBS 输出
        • https://www.ti.com/lit/an/snla323/snla323.pdf
        • 表。 寄存器写入以启用 PRBS 发生器

          步骤

          共享/通道寄存器集

          操作

          寄存器地址[十六进制]

          寄存器值[十六进制]

          写入掩码[十六进制]

          注释

          1

          通道

          写入

          09.

          20.

          20.

          覆盖输出多路复用器

          选择。

          2.

          通道

          写入

          1e.

          80

          E0

          打开串行器(ser_en=1)。

          3.

          通道

          写入

          1e.

          10.

          10.

          为 PRBS 发生器加电。

          4.

          通道

          写入

          30

          00

          08

          复位 PRBS 时钟。

          5.

          通道

          写入

          30

          08

          08

          加电 PRBS 时钟。

          6.

          通道

          写入

          30

          00

          02

          03

          选择 PRBS9模式。 选择 PRBS31模式。

          7.

          通道

          写入

          0D

          20.

          20.

          在 Div /时钟上启用 PRBS 时钟触发、以便可以查看眼图。 禁用会导致图形周期触发。

    2. 附加了设置。(它是默认设置)。  (请访问该站点以查看此文件
    3. 1G SFP 链路和 ping 功能正常、但在提供 PRBS 模式后可能仍需要微调参数。
    4. 10G SFP+仅获取链路信息、但 ping 功能失败、我们必须微调 参数
      • 基于此日志文件、我看不到任何问题。 重定时器显示每个通道寄存器0x27和0x28的 CDR 锁定和良好的眼图张开值

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师