This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:与 HD3SS215 (源极侧)连接

Guru**** 2768815 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929116/tmds181-connection-with-hd3ss215-source-side

器件型号:TMDS181
主题中讨论的其他器件:HD3SS215

各位专家、您好!

我的客户正在考虑以下配置。 他想知道如何在 HD3SS215和 f TMDS181之间进行连接。 正确配置是否有任何要点?
[源端]
HDMI 收发器=> HD3SS215 => TMDS181 => HDMI 连接器=>显示器

如果您能指出要点、我将不胜感激。 如果您有任何应用手册、请告诉您。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福家沃拉-圣

    我将遵循 HD3SS215数据表的图7和 TMDS181数据表的图32。 对于图32、我要做的一个更改是、如果源在其 DDC 总线上不支持时钟扩展、则实施 DDC 侦听选项。

    谢谢

    David