This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:CAN TRS3232E-Q1可保护12V 汽车电池和 GND 短路

Guru**** 2384080 points
Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928693/trs3232e-q1-can-trs3232e-q1-protect-short-to-12v-car-battery-and-gnd

器件型号:TRS3232E-Q1

您好!

TRS3232E-Q1能否保护+12V 汽车电池和 GND 短路?

如果不是、有没有建议实施它? 谢谢。

BR

稻田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稻田

    是的、驱动器输出引脚最高可达+/-13.2V、接收器输入引脚最高可达+/-25V。 请参阅数据表第3页上的绝对最大额定值表。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我的理解是、驱动器的最大电压应该是输入电压范围的 Vi、最高为6V。

    不过、您提到13.2V 实际上是驱动器本身的最大输出电压。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稻田

    驱动器的输出电压以 接地为基准。 最大电压约为-6V 至+6V。  同样、驱动器的最大直流故障电压为+/-13.2V。 我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Hao