This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:替代器件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1023A, TLK3132, TLK6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191592/sn65lv1023a-alternative-device

器件型号:SN65LV1023A
主题中讨论的其他器件: TLK3132、 TLK6002

各位专家:

我正在努力帮助我们的一位客户为以下列出的器件找到替代方案:

CY7C9689A-AXC
CY7B933JXC
CY7B923JXC
我看到过类似的帖子、想要检查是否仍然存在这种情况?
(+) TI 是否有像 CY7C9689这样的器件? -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛
我还希望收到上述其他器件的进一步建议。 非常感谢。
此致、
Gerald
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LVDS 专家正在休假、回来后将回复。 感谢您的耐心等待。

    BR
    元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Yuan、

    感谢您的回答。 我要等待。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    客户使用当前设备的距离或电缆长度是多少?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我尝试从客户那里获取此信息、但未能收到回复。 如果我听到他们的反馈、我会告诉您。 谢谢你。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    感谢您的更新。 浏览我们的产品目录、似乎仍然是用于 CY7C9689的 SN65LV1023A/1224B 解决方案。 TI 没有具有4B/5B 或5B/6B 编码方案的器件。

    对于 CY7B933/23、与 Atul 的响应类似、我建议使用 TLK6002或 TLK3132等收发器。

    此致、

    Josh