This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:A、B 的压摆率

Guru**** 2957290 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928159/thvd1429-slew-rate-of-a-b

器件型号:THVD1429

大家好、

THVD1429是否具有 A、B 总线端子上的压摆率规格?
没有规格、所以我想知道实际值。

此致、
Koyo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaishi-San、

    压摆率可根据输出差分幅值(VOD)和上升/下降时间(TR/TF)规格推导出来。 您可以将其计算为0.8 * VOD / tr。 0.8因子是因为 tr (或 TF)规格是根据10%和90%振幅阈值测量的。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答。

    您能否举一个例子?
    由于 VOD 和 TR/TF 之间的测试条件不同,我无法想象如何计算0.8*VOD/tr。

    如果您展示一个如何计算的示例、我将不胜感激。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo-San、

    54 Ω 负载(RS-485的"最坏情况"负载)下的典型 TR/TF 为300ns。  此条件下的典型 VOD 为3.5V。 因此、压摆率将为0.8 *(3.5V)/(300ns)= 9.3V/us。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的清晰评论。

    另一个问题是、驱动器输入是否受压摆率的限制?
    我想知道、驱动器输入能够正确检测输入脉冲信号是否四舍五入且压摆率较慢。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koyo-San、

    输入压摆率没有限制。  当电压高于"VIH"阈值时、相应的差分输出应为高电平、当电压低于"VIL"阈值时、相应的差分输出应为低电平。

    此致、
    最大