This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:如果图像传感器/ISP 出现故障、如果 ECU (960)仍可与933通信

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/929181/ds90ub933-q1-if-ecu-960-can-still-talk-to-933-if-the-image-senor-isp-fails

器件型号:DS90UB933-Q1

大家好、

我的客户询问图像传感器或 ISP 是否突然发生故障、933是否没有输入(PCLK、HS、VS、数据等)、ECU 侧(如960)是否仍能够通过 I2C 与933通信? 在这种情况下、933得到良好的供电。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    是的、如果933仍在运行、则960将能够通过 BC 进行通信。