This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09:使用 TPD1E10B09进行设计

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E10B09, ESD2CAN24-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193843/tpd1e10b09-designing-with-tpd1e10b09

器件型号:TPD1E10B09
主题中讨论的其他器件: ESD2CAN24-Q1ESD2CAN24

大家好、团队、
我计划将  TPD1E10B09用作 IO 通道之一的 ESD 保护。
我看到另一个 ESD 二极管 ESD2CAN 与  TPD1E10B09的用例不同
在  ESD2CAN 中 、钳位二极管的阴极连接在一起、而在  TPD1E10B09中、阴极连接在一起。
这在电路中产生了什么影响?
它们之间的区别是什么?它们的用例是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    我建议您查看 我们的 ESD 基础常见问题解答、 尤其是 有关反向工作电压和极性的常见问题解答。

    ESD2CAN24-Q1是一款2通道双向二极管、工作电压为24V

    TPD1E10B09是一款工作电压为9V 的单通道双向二极管

    它们可用于通信或电力线、以钳制 ESD/浪涌事件、从而保护敏感电路。 任何具有外露连接器的终端设备都可能容易发生 ESD 事件、因此这些器件有许多不同的应用。 数据表将包含首页上列出的一些常见应用。 请参阅以下 ESD2CAN24的常见应用:  

    我们 的系统级 ESD 指南 详细介绍了需要 ESD 保护的常见接口。  

    此致、

    Sebastian   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、
    感谢你的答复。
    当不 考虑通道数量、爬电和工作电压时。
    ESD2CAN24-Q1 是一款双向 ESD 二极管、其阴极连接到和上  
     TPD1E10B09是一款双向 ESD 二极管、其阳极连接在一起。
    此类配置之间有何区别?此类配置的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    这些符号都表示双向二极管(极性)、它们在功能上是相同的。  

    此致、

    Sebastian