This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D VCONN 电源

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928799/tps65987d-tps65987d-vconn-supply

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987

大家好、

对于 TPS65987、我不了解 PP_CABLE 电源引脚要求。

这是否需要5V 输入?  如果 我 的设计未使用任何带有电子标记的电缆、我是否可以将其保持为未供电状态或改为提供3.3V 电压?

谢谢、此致、

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我们建议将其连接到5V。 VCONN 用于为有源电缆、电子标记以及各种 VCONN 供电设备供电、这些设备也需要 VCONN。 如果您提供的合同电流高于3A、则 VCONN 上还需要5V 电压。

    您可以将其连接到3.3V、但功能可能会受到限制。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的回复。

    您可以考虑关闭此查询、谢谢。