This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:使用外部时钟源而不是内部振荡器时的电源序列要求。

Guru**** 2937200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193831/tusb8041-the-power-sequence-requirement-when-using-external-clock-source-instead-of-the-internal-oscillator

器件型号:TUSB8041

您好!

当使用外部时钟源而不是内部振荡器时、应该何时启用它?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 GRSTz 变为高电平之前、外部时钟应保持稳定。 电源接通时、它的可用状态会更好。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为应该在电源轨稳定后给出、对吧?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、但确保 GRSTz 有足够的时间进行复位。

    此致

     Brian