This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:IEC 61000-4-2 ESD 测试失败

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928943/dp83867cr-iec-61000-4-2-esd-test-failed

器件型号:DP83867CR

大家好、

我的客户在新设计中使用了 DP83867CR、发现在 IEC 61000-4-2 6kV ESD 测试期间通信会中断。 工程师必须通过硬件或软件重置器件以进行恢复。 您能否分享解决此问题的任何经验? 感谢您的支持!

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    您可以包含原理图信息吗? 根据我们的经验、系统原理图和布局是导致以太网 PHY 出现 ESD、EMI/EMC 问题的主要原因。

    我提供了一个 TI 参考设计、该设计通过了6kV IEC 61000-4-2接触放电、您也可以将原理图和布局与进行比较。  

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu832b/tidu832b.pdf

    此致、
    Justin