This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:针对 MII 振荡的正确晶振剖分

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928914/dp83826e-proper-crystal-secection-for-mii-oscillation

器件型号:DP83826E

我想在我的设计中将25MHz 晶体谐振器与 DP83826E 配对使用、因为它的成本比 MEMS 振荡器低、但当我尝试在器件数据表中选择一个编码以实现稳定运行时、结果表明我没有足够的数据来实现这一点。 为了计算所选晶体的增益裕度、我需要根据放大器跨导计算«Ω 负电阻»Ω、但我没有 DP83826E 的这些参数。 根据表10-1 DP83826E 数据表、有一种解决方案可以选择冷冻小瓶、但这种解决方案很糟糕、因为与冷冻小瓶串联以保持晶体驱动水平的任何电阻都可能以不可预测的方式产生增益裕度。

是否有关于 DP83826振荡器放大器跨导的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Egor、

    我们不会为输入时钟电路提供负电阻或超大参数数据。 我们建议遵循数据表表表表10-1中提供的晶体振荡器选择指南。 我们还建议在晶振电阻高达1.5k 欧姆的情况下串联电阻、因此我们不希望按照选择指南、晶振将不可预测地击穿。

    此致、
    Justin