This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:将数字视频数据转换为模拟视频数据

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928395/ds90cf386-converting-digital-video-data-to-analog-video-data

器件型号:DS90CF386

尊敬的技术支持团队:

我们正在致力于视频记录仪设计、该设计可接收模拟高清摄像头输入和 IP 摄像头输入。

作为输出的一部分、我们有一个使用 HDMI 接口的数字输出和一个通过 BNC 的可配置为 AHD/SD 的模拟显示屏。

您能否建议一些桥接 IC、它们可以将数字视频数据(如 MIPI-DSI、HDMI、LVDS)转换为模拟数据。

谢谢

曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我们没有任何连接到 AHD 接口桥接 IC 的数字接口。

    我看到您在标题中提到了 DS90CF386。 是否有其他接口适合您?

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    感谢您的回答。

    我的最终输出应该是 BNC 连接器上的模拟显示数据。 因此、我也可以选择2个 IC 组合。 如果有任何问题、您能提出建议。

    谢谢

    曼诺伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    我们可以在双芯片解决方案中提供 HDMI 到 RGB (UB929到 UB926)输出、您可能需要找到另一个将 RGB 转换为模拟的桥接芯片。  

    我对双芯片解决方案没有任何建议。 通常、在这种配置下、您需要寻找我们没有的数模编码器芯片。  

    此致、

    蔡夏利