This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9555:此器件能否同时处理输入和输出信号流?

Guru**** 2930950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193784/pca9555-can-this-device-work-with-both-input-and-output-signal-flow

器件型号:PCA9555

大家好、

该器件能否同时处理输入和输出信号流? 例如 P0~P7作为输入 IO、P8~P15作为输出 IO。 是否有任何有关读取和写入时序的注意事项? 谢谢。

BRS、

弗朗西斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置寄存器允许将所有位分别设置为输入或输出。

    只需从输入端口寄存器中读取数据、然后写入输出端口寄存器即可。 (读取一个输出引脚将返回它的当前值;写入一个输入引脚将被忽略。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢你的帮助。 没问题。