This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR101:ds25br101的传输距离信息

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928524/ds25br101-transmission-distance-information-of-ds25br101

器件型号:DS25BR101

   我在数据表中没有找到 ds25br101的传输距离信息。 您能  提供帮助吗?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pan、

    1)。 对于 DS25BR101评估、使用了不同的测试通道(请注意测试通道损耗特性表)。 使用这些测试通道、DS25BR101参数表(数据表第5页的交流电气特性表)指示不同介质长度的抖动。 请将您的介质与测试通道 A 至 F 进行比较。然后、您可以参阅交流电气特性表、了解预期抖动以及这是否满足 FPGA 或 ASIC 要求。

    2)。 或者、您也可以使用图11 -输入电压与残余抖动。 了解介质的传输级别和插入损耗后、您可以参阅此表并计算预期抖动。 然后再次检查您的 ASIC 或 FPGA 接收器要求。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 还有两个问题,您能帮您回答吗?


    1.根据您的回复、 考虑 ds25br101通过两个主要参数的传输距离:抖动(第5页)和测试通道损耗特性(第11页)?
    对于 ds25br101、当被用作预加重和均衡时(图16)、传输距离是测试通道长度的两倍。 当用作均衡时(图17)、传输距离是 测试通道的长度、对吧?
    但在这两种情况下 、测试通道损耗特性是否与 第11页的表相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 您的理解是正确的。

    2)。 请注意第5页和第6页交流电气特性表中的抖动性能结果。 此表根据输入和/或输出上使用的不同介质板指定输出抖动。

    此致、Nasser