This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400调制器件

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193572/ev2400-modulation-device

主题中讨论的其他器件:EV2400

大家好、

我们使用 Windows 10操作系统和 LabVIEW 版本2012来测试我们的 BMS 相关产品。 现在、为了对每个 BQ 进行编程并执行其他测试、我们使用 EV2400黑色器件并安装了其更新的驱动程序版本0.28。 现在、在我们的系统中、在编程、校准和其他测试期间、它在 LabVIEW 中显示了与此 EV2400器件相关的"管道未创建"错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    TI EVM 销售条款不允许将 EV2400用于生产。 因此,我们不能提供任何支持。

    但是、该错误似乎与固件更新无关。 "pipe not created (管道未创建)"错误来自 Windows。 您可能需要检查 Windows 是否有足够的资源或尝试重新引导系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    感谢您的回复、

    我们已经尝试使用新的 Windows 10系统、但仍然显示相同的错误、您是否可以指定我们必须检查哪些资源才能更好地进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我还想知道是否有任何用于重置 EV2400器件的特定命令(我可以在命令提示符中使用这些命令)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    EV2400盒上有一个按钮可对其进行重置。 命令提示符不提供任何内容