This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:地址0x20待机状态位

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928768/tmds181-address-0x20-standby-status-bit

器件型号:TMDS181

您好!

我发现 TMDS181在寄存器0x20中具有"待机状态位"。

我们是否可以使用该位来检测是否存在输入信号?

例如、源连接且 HPD = 1、但输入信号不是任何信号。(源停止输出)

在本例中、我们看到位= 1。

我希望该位可以被使用。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关断电、待机和正常运行的定义、请参阅数据表中的表12。  

    寄存器0x20可用于指示断电和待机状态。

    谢谢

    David