This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181应用问题

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928893/tmds181-tmds181-application-problems

器件型号:TMDS181

您好 TI

   我们的项目中使用了 HDMI 接口芯片 TMDS181IRGZT、但在设计过程中 HDMI 接口上的 PCB 已断开连接。如图所示、我们交换了数据和时钟、

例如、在 IN_CLK 通道中、我们从 HDMI 获取了 Data2、而 P 和 N 被反向。这是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS181包含交换功能、可将输入通道设置为交换模式。 IN_D2会路由到 OUT_CLK 位置。 IN_D1与 IN_D0交换。 切换功能仅会更改输入引脚。

    TMDS181还可以交换输入极性信号。 当 SWAP/POL 为高电平时、每个通道上的 n 和 p 引脚将进行交换。 极性交换仅在重定时器模式下工作。 启用此功能时应小心、器件处于转接驱动器和重定时器模式之间的自动交叉模式。 当数据速率降至转接驱动器级别时、极性交换会丢失。

    因此、如果同时启用通道和极性交换(仅重定时器)、输入侧看起来不错、但输出连接在通道和极性交换方面看起来不正确。

    谢谢

    David