This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:我们需要从 TMDS171读取分辨率或时钟频率。

Guru**** 2887800 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193297/tmds171-we-want-to-read-out-the-resolution-or-clock-frequency-from-the-tmds171

器件型号:TMDS171

大家好、团队成员

我们需要从 TMDS171读取分辨率或时钟频率。

是否可以从具有 IIC 的外部器件读取 TMDS171的 TMDS 时钟频率(或分辨率)输入?

此外、如果可以进行上述操作、您能否告诉我们寄存器地址?

此致。

Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maru-San

    TMDS171无法读取分辨率。 您可以读取 TMDS171寄存器以了解估算的时钟频率。

    用于 Clock_Detect

    这是使用第1页寄存器0xB1位7检测到的


    以了解时钟速率

    这是使用第1页寄存器0xB0位[7:4]检测到的

    计算实际频率=(十六进制值[7:4]->转换为十进制)* 25 + 25。 请注意、这是对实际时钟频率的粗略估算。

    要访问 PAGE 1寄存器、请将0x01写入寄存器0xFF。  

    要返回页0寄存器、请将0x00写入寄存器0xFF。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David
    感谢您的回答。

    最好听到可以读取时钟频率的声音。

    我会尝试。
    我应该查看哪一个技术文档?

    此致
    Maru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maru-San

    此信息来自 TMDS171设计规格。 设计规格中的第1页寄存器用于调试目的、遗憾的是我无法分享。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    我们能够读取电路板上的 Clock_DETECL 和 Clock_rate。

    谢谢!

    我们实现了目标!

    我了解该文档。

    感谢您也让我知道这一点。

    此致

    Maru