This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:在低电平下存在一个阶跃

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928793/pca9306-there-is-a-step-at-low-level

器件型号:PCA9306
感谢你的答复。
当 SCL1、SDA1、SCL2和 SDA2线路为低电平时、存在大约0.7V 的阶跃。
我应该怎么做才能将低电平降低到0.6V 以下?
无法提交范围快照。
电路图如下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电路图如下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 PCA9306的开关具有非常低的导通状态电阻、因此通过 PCA9306的电压增加通常非常小。  (如果您看到其他情况、请告知我们、我们可以与您一起进行调试。)  因此、在这种情况下、PCA9306的两侧可能存在较高的"低"电压、该电压由 CPU 或电平转换器产生。  许多电平转换器有意使用高"低"电平、以便能够区分驱动低电平的时间或其他一些组件将总线拉低的时间(以便它们知道双向总线上的哪个方向数据流动)。  您能否检查电平转换器的 VOL 规格、以查看它是否使用了一些失调电压、这些失调电压可以说明您看到的情况?  或者、如果您可以提供器件型号、我们可以帮助您进行检查。

    顺便说一下、您可以在本应用手册中详细了解 I2C 缓冲电平转换器的工作原理(以及为何有时使用电压偏移):

    https://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf

    此致、
    最大